结果:找到"光栅 光幕 传感器 测量 安全 ",相关内容1000条
- 什么是测量光栅以及如何使用
- 什么是测量光幕?测量光幕就是用来检测测量的一种红外线传感器,也是一种特殊的光电传感器,测量光幕可以提供多种非接触测量解决方案,使用寿命长,对被检测物体无损害,用来测量物体的外形尺寸、外部轮廓、裂缝检测、焊缝检测、孔洞检测、卷材纠偏等。测量光幕由单套或者多套传感器的光线阵列,形成一个“光幕”,以对射扫描的方式,传输出信号,配合控制器及其软件,实现检测定位和测量物体外形尺寸的功能。测量光幕被广泛应用于各行业的非接触式测量及检测、自动控制、智能仓储、物流、工业机床安全领域,检测光幕系列产品包括训考厂、停车场、车辆超限检查(长宽高)、闸机、通道客流量检测、客车上下客人数检测等等;测量光幕系列产品在工...
- 所属专栏: 供应商专区 标签: 安全 测量 光栅 光幕 传感器 发帖人:三井安全光栅 发帖时间:2023-05-17 11:53:00
- 安全光栅的使用方法
- 众所周知,安全光栅作为工业生产行业中的专业防护设备,被广泛应用于冲压设备,自动化机械,自动化焊接线,剪切设备等行业。其主要功能是有效预防安全事故并保护企业生产和员工人身安全。因此,在选择安全光栅产品时,必须首先考虑安全光栅的性能和质量。在可靠的质量和出色的性能的基础上,选择低成本的制造商和品牌。要购买便宜和高质量的安全光栅产品,注意以下事项不可忽略。1.必须注意安全光栅的来源。在出于任何目的购买产品时,我们公司将注意质量是否合格,并且不应放宽诸如专业安全保护装置之类的安全格栅的质量标准。与不合格的光栅产品相比,来自常规或“知名”安全光栅的产品性能更加可靠。尝试对购买的安全光栅进行详细的调查和...
- 所属专栏: 供应商专区 标签: 光栅 光幕 传感器 测量 安全 发帖人:三井安全光栅 发帖时间:2023-05-15 10:45:00
- 环形反射光检测探头设计
- 想请教各位想设计这种类型的探头,那么6个led是如何固定的?是六个PCB板子分别固定然后线接吗?还是有别的什么工艺手段对工艺上的这些不是很了解,想请大家指点一下,谢谢!
- 所属专栏: 技术交流 标签: PCB LED 光电传感器 发帖人:riiiiiiane 发帖时间:2022-05-30 13:23:00
- 加速度传感器环境光传感器台湾Sensortek昇佳品牌STK系列好用不贵
- 加速度传感器STK8321STK83238325环境光传感器STK3331333233373338速度传感光传感器有用到欢迎来咨询
- 所属专栏: 技术交流 标签: 速度传感器 光传感器 发帖人:电源芯片韩工 发帖时间:2022-04-12 15:09:00
- LOTO示波器实测——光照强度传感器
- LOTO示波器实测——光照强度传感器loto最近推出了很多的周边传感器模块的实测案例,本文介绍和演示LOTO示波器实测光照强度传感器的使用。下图就是主角感光模块,可以用来测量光照强度。这个模块也很简单,只有3个引脚,一个电源,3.3v或者5V,一个地,一个模拟量输出。输出电压的大小就代表了环境光照的强度。我们还是可以使用上次实测超声波测距模块的测试线。只需要用到一根电源线和一根地线。所以任何型号的LOTO示波器的DE-15扩展口都可以使用。我们按模块上的标记接好电源,把示波器的探头接到模块的光照强度输出引脚即可。我们现在已经可以看到有光照强度的模拟电压输出了。用手挡住模块上方的光照以及用手移...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 光照强度传感器 发帖人:LOTO 发帖时间:2021-04-21 11:46:00
- 荧光氧气传感器工作原理简介
- 冷发光是一种电子激发的物质在激发时发出的紫外线(UV)、可见光(Vis)和红外线(IR)光。而光的吸收和发射之间的过程通常用一个能量级图来说明,即雅布朗斯基图。下面工采网小编通过光学原理给大家说说荧光氧气传感器工作原理。发光原理如图所示:发光染料(发光体)吸收光(A)将电子转移到激发态(S1或S2)。在激发态下,电子通过振动弛豫(VR)迅速损失能量,通过内转换(IC)将能量降至S1的最低振动能级。在基态(S0)的弛豫过程中,光以较长的波长发射称为荧光(F),吸收和发射波长之间的差异称为斯托克斯位移。在激发态(S1)中,电子可以经历自旋转换,导致系统间从S1交叉(ISC)到T1(三重态),从而...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 荧光氧气传感器 发帖人:sensor 发帖时间:2020-12-09 14:24:00
- 激光测距传感器原理和应用实例
- 激光测距传感器原理 激光测距传感器:先由激光二极管对准目标发射激光脉冲。经目标反射后激光向各方向散射。部分散射光返回到传感器接收器,被光学系统接收后成像到雪崩光电二极管上。雪崩光电二极管是一种内部具有放大功能的光学传感器,因此它能检测极其微弱的光信号。记录并处理从光脉冲发出到返回被接收所经历的时间,即可测定目标距离。 激光传感器必须极其精确地测定传输时间,因为光速太快。 如,光速约为3X10^8m/s,要想使分辨率达到1mm,则测距传感器的电子电路必须能分辨出以下极短的时间: 0.001m/(3X10^8m/s)=3ps 要分辨出3ps的时间,这是对电子技术提出的过高要求,实现...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 测距传感器 发帖人:元器件小白 发帖时间:2020-06-24 14:06:00
- 有人需要安全光栅外包的吗,我给你供货
- 只能保证提供优质的货源,市场价格中上,做自己品牌的可以优先考虑,有想法的可以留言或私信给我。什么安全光栅类型的都会有的,只有你想不到,没有我做不出来的。
- 所属专栏: 项目外包 标签: 安全光栅 发帖人:安全光栅光幕小陈 发帖时间:2019-01-19 10:57:00
- 什么是安全光栅?为什么要加装安全光栅呢?
- 什么是安全光栅?安全光栅也就是光电安全保护装置、安全光幕(也称安全保护器、冲床保护器、红外线安全保护装置等),一般来说安全光栅成对存在,分为发射端和接收端。安全光栅是避免人员接近移动机械的一种光电设备,可以避免人员伤亡,这类的移动机械有冲床、卷绕机、码垛机、电梯等。安全光栅可以用来代替传统的机械屏障或是其他方式的机械防护,也可以增加设备的可维修性。配合安全光栅,也可以增加机械设备(像一些半自动设备)的操作性及效率。为什么要加装安全光栅呢?随着现代化工业的发展,自动化程度不断提供,人机协同工作的范围也在不断扩大,随之潜在的危险系数也越来越大,一些危险设备就容易造成操作工人的人身伤害。潜在危险设...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 安全光栅 发帖人:安全光栅光幕小陈 发帖时间:2019-01-19 10:04:00
- 磁性流量计传感器8750WDMT1A1FTHA010CDHZ5M4CM
- 磁性流量计传感器8750WDMT1A1FTHA010CDHZ5M4CM口径15毫米–1200毫米(0.5英寸–48英寸)衬里材质聚四氟乙烯、氯丁橡胶电极材质不锈钢、镍合金法兰标准ANSI、EN、GB、AS4087、AS2129、JIS、AWWA法兰等级高达300#/PN40/4.0Mpa/PN35/TableE/10K/D类精度标准0.5%;可选高精度0.25%诊断空管、接地/接线检测、高过程噪音、电极涂层检测、智能仪表自验证变送器输出4-20mA数字电子元件(HART协议)、ModbusRS485特点-8750WDMT1A1FTHA010CDHZ5M4CM双室变送器外壳可隔离电子元件,避免...
- 所属专栏: 二手交易 标签: 流量计传感器 发帖人:本特利666 发帖时间:2018-12-11 16:18:00
返回